This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241B-Q1:INA241B-Q1的500V/V 增益选项

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: INA253-Q1, INA241B-Q1, INA241B, INA280-Q1, INA281-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1481249/ina241b-q1-500v-v-gain-option-for-ina241b-q1

器件型号:INA241B-Q1
主题中讨论的其他器件: INA241BINA280-Q1INA281-Q1、INA253-Q1

工具与软件:

尊敬的 支持团队

INA241B-Q1的产品页面列出了500V/V 的增益选项、但数据表中未提及该选项。 增益为500V/V 的器件是否有可用的 IC 模型编号和数据表?

非常感谢您的帮助。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA241B6 (-Q1)之前不存在、不带-Q1的 INA241B 不会列出此型号。 这在网页上显示为错误。

    最近的替代产品为 INA280-Q1/INA281-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

     我知道网页上有一个印刷错误。
     不过、您建议的 IC 只能检测单向电流、对吗?
     如果有任何替代的电流检测放大器支持双向电流检测、如果您能告诉我、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是增益为500的汽车双向电流检测放大器列表: ti.com/amplifier-circuit/current-sense/analogue-output/products.html#773=500&1498=Automotive&2192=Bidirectional (INA241B-Q1条目错误。)

    我不知道你需要什么特征。 对于40V 以上的共模电压、没有解决方案;INA253-Q1通过集成式分流电阻器支持80V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Meran 和 Clemens、

    感谢您指出错误。  我会请求在网络上修复它。  至于其他设备,我同意克莱门斯。

    此致、

    Javier