This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:仲裁丢失后自动重传

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1474807/am263p4-q1-automatic-retransmission-after-arbitration-loss

器件型号:AM263P4-Q1
主题中讨论的其他器件:AM263P4

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户希望确保、如果由于在仲裁期间丢失而未发送数据包、则该数据包将继续尝试传输、直到成功传输。 他们的理解是否正确、如果要这样做、他们应该将 MCAN_InitParams:::darEnable 设置为0? 他们还需要配置其他任何内容吗? 他们参考了以下 MCU+SDK 文档。  

AM263Px MCU+ SDK:MCAN_InitParams 结构参考

此致、

Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mari、您好!

    我们的美国团队在 星期一休假 、无法提供支持。 我们的 MCAN 专家明天将回顾此主题。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    感谢您的答复。 我知道昨天是在美国的假期。

    请随时通知我。

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mari、

    客户应将 MCAN_InitParams::darEnable 设置为0、以便数据包尝试重新传输、直到成功传输。

    根据 AM263P4技术参考手册、这是器件上的默认设置:

    但是、您仍应该在 SW 中设置此项。

    此致、

    Brennan