This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:对于 OpenOCD 支持是否有任何更改?

Guru**** 2611705 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我们现在在 OpenOCD 系统中,您可以访问  最新版本的 git 分支 github.com/.../mspm0-dev。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 谢谢 Luke!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    附加问题:
    你指着我 货叉 OpenOCD 项目的运营 和为 MSPM0提供支持的变更仅需要一周时间。  我还看到、  对于 官方 OpenOCD 项目、这些更改都在审查之中。

    这是否意味着我们必须   暂时从您向我指出的分支中的源代码构建 OpenOCD、但可以预期这些更改将最终在 官方 项目和 随此一起发布的二进制文件中完成?

    如果是、您是否感觉这需要多长时间?
    它看起来不像 官方 OpenOCD 有一个短的发布周期:-/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    这是正确的、很遗憾、我们无法控制 OpenOCD 流、因此我没有其集成的时间表。 但是、我介绍的分支是德州仪器(TI) MSP SW 团队正在开发并投入到 OpenOCD 中的开发分支。

    看起来叉子正在等待更多的人完成审查、然后再合并。

    此致、
    Luke  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THX、Luke!