This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:MCU 似乎没有在引导。

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1472479/mspm0g3507-it-seems-that-the-mcu-is-not-booting

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

"为安装了 MSPM0G3507 MCU 的电路板加电后、电流消耗仅为9mA、似乎太低。 我想确认这是否正常。

此外、对于 LaunchPad、在使用示波器测量复位引脚时、从低电平转换到高电平所需的时间约为150µs。 然而、在我们设计使用同一 MCU 的电路板上、测得的复位引脚转换时间超过450µs。

为了缩短延迟时间、我们将上拉电阻器从47kΩ 更改为1kΩ 并移除了电容器、但时间没有缩短到150µs 左右。

您能帮助确定此问题的原因吗?"

PS。 "我们怀疑由于复位时间延长、MCU 无法正常引导。

附件是我们设计的 MCU 电路图。 我们 也请您对原理图进行审查。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否上传更清晰的原理图? 对我来说、这似乎有点模糊。

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过在调试器下运行它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将"调试器"称为 XDS110调试探针吗?

    我们已经尝试使用过、但在将 XDS110调试探针连接到定制设计的电路板时、会显示一个弹出警报、说明无法找到目标器件。

    只有在我们定制的电路板连接到 LaunchPad 后、连接才会成功。 (此行为似乎也异常。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PDFe2e.ti.com/.../Main-board-Controller-_2B00_-I2C-Sel.pdf

    我会以 PDF 文件的形式发送给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XDS110调试探针需要单独的外部电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 NRST 引脚、似乎您尚未将其连接到 GND