This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:xTaskDelayUntil 函数使用情况

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1501715/am263p4-q1-xtaskdelayuntil-function-usage

器件型号:AM263P4-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户希望使用 xTaskDelayUntil ()、但由于 include_xTaskDelayUntil 未定义、因此他们无法使用它。 是否有办法在不更改 SDK 源文件的情况下使用此函数?

他们尝试在 CCS 的预定义符号中添加"include_xTaskDelayUntil=1"、但显示错误、显示"unresolved symbol xTaskDelayUntil、first referenced"

此致、

Mari Tunnoda  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari:

    一旦他们编辑 SDK 源文件夹中的头文件、就需要重新构建 FreeRTOS 库

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    ]他们尝试在 CCS 的预定义符号中添加"include_xTaskDelayUntil=1"、但显示错误:"unresolved symbol xTaskDelayUntil、first referenced"

    这是预期行为、因为此宏是库的一部分、在应用程序构建时无法更改、这需要在 FreeRTOS 库中进行修改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有办法在不更改 SDK 源文件的情况下使用此函数?

    没有 Mari、客户需要修改 SDK 源文件。