This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM13E230:如何使用 DMA 通过 UART 传输

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM13E23019, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1646808/lp-am13e230-how-to-transmit-via-uart-using-dma

部件号: LP-AM13E230
主题: AM13E23019SysConfig 中讨论的其他器件

您好、

AM13E23019 SDK 没有任何有关如何将 UART 与 DMA 结合使用的示例;实际上、它没有任何有关如何将任何外设与 DMA 结合使用的示例。 因此、我需要一个示例来说明如何使用 DMA 通过 UART 进行传输、或者至少需要一些有关如何为此配置工程以及要使用哪些函数的指导。

Ari

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ari:

    正确、因为这是预发布器件、所以 SDK 中没有完整的软件示例。 当器件在 TI.com 上处于运行状态时、我相信我们计划在更新的 SDK 版本中包含一个 UART+DMA 示例。  

    TRM 是我们目前提供的出色内容。 我建议通读 DMA 一章 并查看 UART 一章中的 DMA 部分。 对于 UART+DMA 情况、我建议在 RX 操作中使用“固定地址到地址块“、在 TX 操作中使用“地址块到固定地址“。 如果您有任何其他特定问题、请告诉我、如果有、请多描述您的 UART+DMA 用例(一次需要发送/接收多少个字节,何时需要触发中断等) 。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    在我的应用中、我只需要通过 DMA 进行传输。 接收是通过中断完成的、这已经起作用了。

    在 SysConfig 的 DMA 配置中、我不确定在“Address Mode“和“Transfer Mode“字段中要配置的内容。

    在 SysConfig 的 UART 配置中、应在“Configure DMA TX Trigger“字段中输入什么?

    Ari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ari:

    下面介绍一下 SysConfig、然后返回给您。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请。 我也在寻找这个。 此外、提供 DMA UART 接收。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    “Configure DMA TX Trigger“和 “Configure DMA RX Trigger“输入可从 UART 角度配置信号。 某些 DMA 触发路径有多个条件选项(例如,UART RX 具有 RX FIFO 级别触发或接收超时触发选项)。 为此、您只需选择一个选项、并选中“Enable“框。

    在 SysConfig 的 DMA 模块内部、您需要根据数据的性质确定要使用的传输和寻址模式。 对于 TX 端、您要发送的所有数据是否都布置在存储器缓冲区中? 软件是否会更新单个存储器位置? RX 方面呢 — 如何将接收到的数据需要放置在存储器中?

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我的实际应用非常复杂、因为我需要基于 UART 实现自定义协议。 它涉及多达 6-7 个 DMA 和计时器链在一起、以满足我的要求。 我面临一些基本问题。 我创建了应用程序的精简版本、如下所述。  

    目标

    使用 DMA 从 txbuffer 发送数据、并使用 DMA 将数据接收到 rxbuffer 中。 我不使用 Tx 和 Rx FIFO 阈值。  

    UART5 的配置(指定重要和非默认值)

    • 波特率:5M
    • RX 超时中断计数 :15  
    • DMA RX 触发器:UART RX 中断
    • DMA TX 触发器:UART TX 中断
    • TX 引脚:A22 | Rx 引脚:A10 | UC5

    TX DMA: APP_DMACH_UC5_TX


    RX DMA:APP_DMACH_UC5_RX  

    #define MML_TX_BUFFER_SIZE (90)
    #define MML_RX_BUFFER_SIZE (128)
    
    uint8_t txbuffer[MML_TX_BUFFER_SIZE] = {0,  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
                                                    18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
                                                    36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
                                                    54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
                                                    72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89};
    uint8_t rxbuffer[MML_RX_BUFFER_SIZE];
    
    int main()
    {
        Diag_InitCounters(); // Clear the counters used for debugging 
        
        Device_Init();
    
        /* Resetting the DMA Channels */
        DL_DMA_resetChannel(APP_DMACH_UC5_TX_DMA_INST, APP_DMACH_UC5_TX_CHANNEL_ID);
        DL_DMA_resetChannel(APP_DMACH_UC5_RX_DMA_INST, APP_DMACH_UC5_RX_CHANNEL_ID);
    
        DL_UART_reset(APP_UART_0_INST);
        SYSCFG_DL_init();
        
        /* Clear TX and RX Fifo */
        UC5_UART->IFLS |=  0x88;
    
        /* Clearing all pending interrupts for UART */
        DL_UART_clearInterruptStatus(APP_UART_0_INST, 0xFFFFFFFF);
    
        /* TX DMA Configuration */
        DL_DMA_setSrcAddr(APP_DMACH_UC5_TX_DMA_INST, APP_DMACH_UC5_TX_CHANNEL_ID, (uint32_t)txbuffer);
        DL_DMA_setDestAddr(APP_DMACH_UC5_TX_DMA_INST, APP_DMACH_UC5_TX_CHANNEL_ID, (uint32_t)&UC5_UART->TXDATA);
        DL_DMA_setTransferSize(APP_DMACH_UC5_TX_DMA_INST, APP_DMACH_UC5_TX_CHANNEL_ID, MML_TX_BUFFER_SIZE);
        DL_DMA_enableChannel(APP_DMACH_UC5_TX_DMA_INST, APP_DMACH_UC5_TX_CHANNEL_ID);
    
        /* RX DMA Configuration */
        DL_DMA_setSrcAddr(APP_DMACH_UC5_RX_DMA_INST, APP_DMACH_UC5_RX_CHANNEL_ID, (uint32_t)&UC5_UART->RXDATA);
        DL_DMA_setDestAddr(APP_DMACH_UC5_RX_DMA_INST, APP_DMACH_UC5_RX_CHANNEL_ID, (uint32_t)rxbuffer);
        DL_DMA_setTransferSize(APP_DMACH_UC5_RX_DMA_INST, APP_DMACH_UC5_RX_CHANNEL_ID, MML_RX_BUFFER_SIZE);
        DL_DMA_enableChannel(APP_DMACH_UC5_RX_DMA_INST, APP_DMACH_UC5_RX_CHANNEL_ID);
    
        /* For Logic Analyser Time Marking */
        BSP_AM13E230_E2::Debug10Pin_Low();
        DEVICE_DELAY_MS(100);
        BSP_AM13E230_E2::Debug10Pin_High();
        DEVICE_DELAY_MS(100);
        BSP_AM13E230_E2::Debug10Pin_Low();
    
        soft_timer1.Start(); /* 1ms loop */
        soft_timer2.Start(); /* 10ms loop */
        soft_timer3.Start(); /* 100ms loop */
        soft_timer4.Start(); /* 1000ms loop */
        
        // DL_UART_disable(APP_UART_0_INST);
        // DL_UART_enableDMATransmitEvent(APP_UART_0_INST);
        // DL_UART_enable(APP_UART_0_INST);
    
        LOG("Entering While Loop \r\n");
        while (1)
        {
            g_diagCounters.mainLoopCnt++;
            
            /* Run all timers periodically */
            us32 currentTime = Millis::GetMs();
            soft_timer1.PeriodicRun(currentTime);
            soft_timer2.PeriodicRun(currentTime);
            soft_timer3.PeriodicRun(currentTime);
            soft_timer4.PeriodicRun(currentTime);
        }
        return 0;
    }


    我通过在一秒循环中调用此函数来触发 UART DMA  
    DL_UART_transmitData(APP_UART_0_INST, txbuffer[0]);


    我首次使用 UART Tx DMA 进行测试、发现以下问题  

    •  在初始化过程中启用 DMA 后、DMA 就会开始发送数据。 它应该会等待、直到我手动发送一个字节开始触发以进一步发送缓冲区。 在使能通道完成之前、我在检查调试模式时检查了中断标志并设置了 TXIFG 标志。  
    •  在调试 UART DMA (1 - E1 Launchpad、2 - E2 Launchpad) 时、不知何故 3 个 Launchpad 调试器部分(MCU 正常)已损坏  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于此主题已解决、因此将我的查询发布为新问题

    AM13E23019:启用 DMA 之前观察到 UART DMA 问题 TXIFG — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dheeraj:

    我已经回答了另一个问题,我们可以继续那里的对话。 我将关闭此主题。

    此致、

    Delaney