Other Parts Discussed in Thread: AM2434
器件型号: AM2434
您好、
我们希望对由 appimage_x509_cert_gen.py 工具创建的已签名 FW 映像执行数字签名验证、该映像已处于阶段、此时器件通过 REST-API 接口接收映像时、该器件可以轻松地通知用户所提供映像的正确性。
我们已经使用 TISCI_MSG_PROC_AUTH_BOOT 进行了一些试用、但我们实际上并不知道此服务是否只能对映像进行身份验证、或者它始终连接到以下引导过程。 由于此 sciclient 服务不会揭示它没有设置 ACK 的原因,因此很难调试:) 我们总是使用 ti-Sitara-support-package\utils\development_keys\rom_degenerateKey.pem 作为我们的 HS-ACK FS 器件。
我们也尝试了 TISCI_MSG_MCELF_PROC_AUTH_BOOT_INIT 服务、该服务可能未连接到引导、但同样地、未设置 ACK。 AM2434 FS 是否支持该功能? 请注意、am275x 当前支持 TISCI_MSG_MCELF_PROC_AUTH_BOOT_INIT API。 独占? 这些服务是否需要在处理器请求和控制之前进行?
文档建议在系统 FW 中启用日志记录(跟踪)以获取有关拒绝的更多信息。 您能帮助我们如何实现这一目标吗?
使用 AM2434 HS-Key FS、是否可以根据 ROM_degenerateKey(或对于 HS-SE 器件,在电子保险丝中保存的公钥哈希值)对任何二进制文件(不仅是安全启动应用映像)进行身份验证?
谢谢。