您好,
EB-LM4F120-L35似乎不可用。 英国是否有最新的液晶屏增压器组件?
此致,
奈杰尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
EB-LM4F120-L35似乎不可用。 英国是否有最新的液晶屏增压器组件?
此致,
奈杰尔
Nigel 您好,
这是 EK-TM4C123GXL: https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-K350QVG-S1支持的 LCD BooterPack
本应用手册详细介绍了 TM4C MCU 的 LCD 应用,可能有助于阅读 :https://www.ti.com/lit/pdf/spma082
此致,
拉尔夫·雅各比
你好,拉尔夫,
K350GVG 似乎在世界各地都有很长的交货周期。
我正在工作的 TM4C123G 启动板车间似乎是使用8位宽平行模式进入显示屏的,我可能会出错,因为电子连接没有被描述。 K350GVG 似乎仅为 SPI。 因此,我可能需要解决一些问题。
现在我将跳过这一部分,如果需要,我会再回来。
您是否知道 K350GVG 显示屏覆盖 EK-TM4C123GXL 的任何文档?
此致,Nigel
Nigel 您好,
我不知道 K350GVG 显示屏,但 对于 K350QVG 显示屏,我们有以前链接的应用说明和我们的 TiaWare 示例。
这些示例应该使用 SPI,而不是并行模式。
您可以在 [Install Path]\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\Examples\boards\EK-tm4c123gxl-bootstxl-kentecs1中找到它们
他们随 SPI 驱动程序 Kentec320x240x16_ssd2119_SPI.C.一起提供
此致,
拉尔夫·雅各比