“线程:HALCOGEN”中讨论的其它部件
嗨,TI 团队/ QJ Wang,
如果我使用 Flash1 (第1列气缸组)内存执行项目或构建,则纸槽尺寸有问题。
构建后步骤
"${CCS_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin"{BuildArtifactFileName}"${BuildArtifactFileBaseName}.bin""${CG_TOO_BROOT}/bin/armofd""${CG_TOOTOO_BOT/mkarm2"/jhex_install"

矢量(X):原点=0x00000000长度=0x00000020
FLASH0 (RX):Origal=0x00000020 Length=0x001FFFE0
FLASH1 (RX):原点=0x00200000长度=0x00200000
堆栈(RW):原点=0x08000000长度=0x00001500
RAM (RW):原点=0x08001500长度=0x0007EB00
对于 LED 闪烁,收费和 CAN,bin 文件大小为62k。
与相同的版本
引导程序(X):Origal=0x00200020 length=0x00000020
FLASH0 (RX):Origal=0x00000020 Length=0x001FFFE0
FLASH1 (RX):原点=0x00200040长度=0x001FFFBF
堆栈(RW):原点=0x08000000长度=0x00001500
RAM (RW):原点=0x08001500长度=0x0007EB00
同一项目的 bin 文件大小为2049k
LED 闪烁,收费和 CAN 功能。
请解释
请提前感谢。
桑托什