“线程”中讨论的其它部件:IWR1642
TI 团队您好,
我目前正在进行一个项目,需要通过 UART 将数据从 IWR1642 EVM 流式传输到 TM4C123GXL。 到目前为止,我已经攻丝了1642上的 AR_MSS_logger 引脚,并通过逻辑分析器确认,来自该引脚的数据流至少与我通过 USB 连接接收到的 PC 数据流类似:
逻辑分析器:

EVM 到 PC (USB):

我当前对 TM4C 代码的迭代基于来自以下相关问题的 Suyash Bagad 代码:
从此帖子中,我将接收 PIN 从 U2Rx PD6更改为 U3Rx PC6,尽管我的问题尚未得到解决。
我的 TM4C 代码:

我目前正在尝试的是将数据从 EVM 传输到 TM4C,然后传输到我的 PC 以验证数据并开始实施分析算法。 我遇到的问题是,我希望我的数据采用 EVM 到 PC 图像的格式。 但是,当尝试从 TM4C 读取数据时,我既没有获得正确的数据,也没有格式。
EVM 到 TM4C 到 PC:

我假设我的缓冲区溢出,但不确定。 如果有人能就我的问题给出建议,我会非常感激。
谢谢!