This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230D5PM:如何将系统时钟设置为80 MHz

Guru**** 688030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1069051/tm4c1230d5pm-how-do-you-set-system-clock-to-80-mhz

部件号:TM4C1230D5PM
“线程:测试”中讨论的其它部件

设置 PLL 和时钟时,我预期将达到80 MHz。  我的测试环路中有7条指令,它产生5.7MHz 方波

假设每个指令有1个时钟(这是假设),则系统时钟为40 MHz。

如果每个指令需要2个时钟,则所有指令都能正常工作。

我使用 SDK 的以下调用

SysClockSet (sysctl_SYSDIV_2_5 | sysctl_use_PLL | sysctl_XT_25MHz |
sysctl_OSC 主);