This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:无法完成 Flexray 初始化

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1073005/tms570lc4357-unable-to-complete-flexray-initialization

部件号:TMS570LC4357

您好,

我使用 6837.TMS570LS3137_Flexray 示例 作为启动简单的2节点 Flexray 总线并进行通信的起点。 硬件设置使用2块 TMS5704357 Launchpad 评估板和 TJA10180ATS Flexray 收发器。

我要执行以下功能: 代码旋转,等待0x0F1FFB00 config 命令和命令处理器的处理

以成为可用的。  这种情况从未发生过。

请分享一些关于命令处理器无法处理命令的原因的见解。  它是否可能正在等待 来自收发器/总线逻辑的一些硬件交互?

谢谢你,

大卫

内部 FR_ControllerInit(fray_ST *框架_PST)

   无符号 int 错误=0;
 //写入 SUCC1配置
 fray_pst->SUCC1_UN.SUCC1_UL = 0x0F1FFB00 | CMD_CONFIG;//31冷启动...,通道 A 和 B 已启用,两种情况下的 MTS Tx,同步帧,启动帧
 //检查 POC 是否接受了最后一个命令
 如果((((Fray_PST->SUCC1_UN.SUCC1_UL & 0xF)=0x0)返回1;
 //等待 PBSY 位清除- POC 不忙
 当((((Fray_PST->SUCC1_UN.SUCC1_UL & 0x00000080)!=0x0);   <----------- 切勿进入非繁忙状态

 //解锁配置并输入就绪状态

 。

 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Flexray 采样时钟为80MHz。 80MHz 由 AVCLK2提供。 第二个 PLL 通常用作 AVCLK2的源。

    请确保已启用 AVCLK2,AVCLK2的源是第二个 PLL,第二个 PLL 输出是80MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我们会检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, 我已经通过 TMS5704357技术参考手册(spnu563a.pdf)进行了搜索,找不到任何对 AVCLK2的引用。  我在第143页第2.4.2节找到了对 VCLK2和 VCLKA2的引用。  这些时钟中是否有一个是您在消息中提到的“AVCLK2”?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    抱歉,它被称为 VCLKA2。