This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:此器件的示例代码

Guru**** 2470350 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1072836/tms570lc4357-ep-sample-code-for-this-device

部件号:TMS570LC4357-EP
“线程:HALCOGEN”中讨论的其它部件

您好,

我有一位客户目前正在查看此部件以执行 UART 引导加载程序。 您是否碰巧拥有此特定零件的任何示例代码? 我确实检查过网站,但似乎找不到,如果有人能给我更多的资源,我将不胜感激。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ernest,

     如果尚未下载 HALCoGen 工具,请下载。 HALCOGen 是 Hercules MCU 基于 GUI 的代码生成器。 您可以从 HalCoGen 中找到 UART 示例。 打开 HalCoGen 后,请转至帮助->帮助主题->示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这真的很有帮助,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了这一点以及 HALCOGen 中的示例外, Hercules 处理器的软件示例中还有其他示例

    从快速浏览中可以看到 BL_UART.c ,这是 UART 引导加载程序的一个示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特,您好!

    谢谢! 我会让客户知道这一点。