请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS570LS1114 在我们的应用程序中,我们使用 SPI3发送数据,使用 MIBSPI5端口接收一些数据。 为此,将在 RX 上触发中断。 数据格式总是一条6 x 8位的消息。 MIBBI5使用 SOMI[0]作为 RX 数据和 CS[3]。
使用示波器时,数据看起来如预期的那样。 同样,每次也会触发中断。 但是,由于某些原因,接收到的数据不在 RAM 中,因此每个中断返回0。 不幸的是,我没有看到 RAM 中没有数据的问题。 可能其中一个配置错误。
随附的是 MIBSPI5寄存器和 RAM 的内容:


此致,
康斯坦蒂