This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230D5PM:从 Raspberry Pi 编程嵌入式处理器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1230D5PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1075578/tm4c1230d5pm-programming-embedded-processor-from-raspberry-pi

部件号:TM4C1230D5PM

我需要通过覆盆子 PI 远程编程 TM4C1230D5PM。

 来自 TivaWare_C_Series-2.2.0.295的 sflash.c 程序似乎无法解析代码作曲家生成的十六进制文件。

是否有文档说明了如何获取十六进制文件并生成正确的下载命令以与 TM4C 上的 ROM 调试器交互?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ROM 引导加载程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰弗里,

     我认为 sflash.c 只使用.bin 文件作为输入。 在 CCS 中,您可以生成.bin 文件。 请参见下文。 实际上,如果您看一下任何一个 TiaWare CCS 示例项目(如盲),您将看到生成 bin 输出的此构建后步骤。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯,这是一个非常有帮助的建议。  结果,十六进制文件转换器有一个二进制输出作为选项。  如果没有你的评论,我就不会再寻找这种情况了