我正在使用此控制器进行人机接口工作,因此我需要下面错误列表的代码。
错误列表:- 。 HMI 微型控制器单元
•频率选择旋钮故障
•ROM 和 RAM 的 ECC
•堆栈溢出
•看门狗重置
•“<->”,“C/N”,“T/F”的键卡住故障。
•灯总线故障
•温度故障
•光电二极管故障
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用此控制器进行人机接口工作,因此我需要下面错误列表的代码。
错误列表:- 。 HMI 微型控制器单元
•频率选择旋钮故障
•ROM 和 RAM 的 ECC
•堆栈溢出
•看门狗重置
•“<->”,“C/N”,“T/F”的键卡住故障。
•灯总线故障
•温度故障
•光电二极管故障
Deepak 您好,
TMS570LS31x 微控制器通过专用的单错误纠正双错误检测(SEDED)逻辑保护对片上闪存和 SRAM 内存的所有访问。 SECDED 逻辑实现使用 ECC 纠正单位错误 ,并检测从闪存或 SRAM 读取的值中的多位错误。 默认情况下,CPU 内部的 SECDED 逻辑未启用,必须由应用程序启用。
TMS570包括一个数字窗口式看门狗(DWWD)模块,可防止失控的代码 执行。 如果 出现监视程序违规,您可以选择生成系统重置或 ESM group2错误信号。 默认情况下,看门狗被禁用,必须由应用程序启用。
此设备有两个 ADC 模块。 温度传感器的输出可以由一个或两个 ADC (冗余)采样。 ADC 具有内置于自检和校准功能。
其他要求与如何将这些电路连接到 TMS570LS31x MCU 有关。