我使用 的是 TI 提供的6837.TMS570LS3137_Flexray 示例代码。 我在网络上只有2个节点。 我正在监控公共汽车交通
使用逻辑分析器。 两块板出现并传输第一张图片中所示的流量。 每个节点交替传输,您可以看到
在另一个节点的 Rx 行上接收到消息。 此流量每5.5毫秒重复一次。 即使代码位于一个节点上,此流量仍会继续发生
用断点停止。 我认为这是正确的,此流量用于同步,并由状态机硬件驱动。 这是正确的吗?
在 将数据加载到 WRDS 阵列后,极底部轨迹上的短蓝色脉冲标志着对 FR_TransmitTxLPdu 的调用。 无数据(同步除外
流量)通过任何一个节点传输到总线。 我没有从示例代码中更改任何缓冲区配置。 您能提供一些
深入了解为什么没有任何东西会通过电子邮件传输出去?

节点替代 Tx,前3个跟踪属于节点1,后3个跟踪属于节点2

流量模式每5.5毫秒重复一次。
谢谢你,
大卫