This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:模拟电源电压与参考电压

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1080756/tms570ls3137-analog-supply-voltage-vs-reference-voltage

部件号:TMS570LS3137

您好,

如果 ADC 电源电压  都设置为5V,但两者都有容差,我会询问 ADC 电源电压是否可能比 ADC 参考电压低一些会产生什么潜在后果。

是否有任何关于该主题的具体答案 ,而不是关于参考质量的一般答案?

巴西,

塔马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Tamas,

    ADC 可转换从零电压到最大电压电平(称为参考电压(VREF))的模拟输入。 VREF 决定 ADC 可以转换的天花板,因此精度和低噪声对 VREF 非常重要。

    具有3.3V VREF 和3.3V 模拟输入信号的12位 ADC 产生的值为:

    (VIN x 1,024)/VREF  =(3.3V x 4096)/3.3v = 4096

    如果 VREF 有所不同,相同模拟输入的结果可能有所不同,例如1.65V:

    在 VREF  = 3.5 V 时: (VIN  x 4096)/VREF  =(1.65 V x 4096)/3.5V = 1931

    在 VREF = 3.1 V 时: (VIN x 4096)/VREF  =(1.65 V x 4096)/3.1 V= 2180

     在 VREF =3.1V 时,如果 VIN =3.2V ( VIN x 4096)/VREF  =(3.2 V x 4096)/3.1 V --> 4096,而不是 (3.2 V x 4096)/3.3 V = 4012

    根据 ADC#1勘误表,如果使用共享模拟通道,并且第二个 ADC 模块也用于模拟输入采样,则最好将模拟输入降低到低于 VREF-0.3V (假设 VREF=VCCAD)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答。 显然,最大读数是指 Vin = VREF,而不是任何与 VCCAD 有关的内容,这是不可质疑的。 (使用 ADC2也不适用。)

    您写道假设 VREF=VCCAD。 我的问题重点是相反的。 如果 VREF=5.0V,VCCAD=4.9V 和 VIN=5.0V 会发生什么情况? 读数是否可以达到4095? 换句话说, VIN < VREF 的 FSR 是什么?

    问题与实施细节有关,最重要的是 SAR 比较器的输入结构。

    谢谢,

    塔马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="514468" url="~ë/support/icros/arm-based 微处理器组/基于 ARM 的微控制器/f/arm-based 微控制器-forum/1080756/tms570ls3137-analog-supply-voltion-voltion-v-reference-volt/4001510#4001510]]VREF=5.9V,CCVD=5.0V 和 VV 电压发生什么情况? 读数是否可以达到4095?

    请确保 VREF 不大于 VCCAD。 如果 VCCAD=4.9V (>最小值)和 VREF=5V,则结果为4095,FSR 为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢。 供参考,VCCAD 并不故意小于 VREF。 如果 VCCAD 由 TPS65385A 的5V 输出提供,则该输出的容差只能导致4.9V VCCAD。 换言之,我最初的问题是人们是否可以将 TPS65381A 用于 VCCAD 电源以及5V (高精度)折射。

    根据您在上面的回答,这应该可以正常工作。 你能确认吗?

    谢谢,

    塔马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 塔马斯,

    是的,我很确定。  

    模拟转换范围由 ADREFHI 和 ADREFLO,而不是 VCCAD 和 VSSAD 决定。 ADREFHI 是 最高参考电压,也是可转换的最大模拟电压。 模拟输入电压 等于或高于 ADREFHI 时,12位的输出代码将为0xFFF (4095)
    分辨率。