This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:EMIF 总线存储模式

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1082664/tms570ls3137-emif-bus-storage-mode

部件号:TMS570LS3137
“线程”中讨论的其它部件:TMS570LC4357

大家好,团队

下图是 TMS570LS3137和 TMS570LC4357数据表的屏幕截图。  4357有两个注释,这意味着其 EMIF 处于 BE8模式。  客户想知道 TMS570LS3137的 EMIF 是什么模式? 它是否与4320的模式不同?

  

谢谢,

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮,您好!

    TMS570LC4357上的 EMIF 与其它 Hercules 器件(例如 TMS570LS31x)一样,位于 be-8而不是 be-32中。 如果要将 RAM 连接到 EMIF,则它不会出现问题,因为 RAM 是中性的。 如果要连接 ASIC/FPGA,您可以在 EMIF_DATA[15:8]和 EMIF_DATA[7:0]之间进行切换。