请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS570LC4357 “线程: 测试”中讨论的其它部件
各位专家:
TMS570LC4357的《安全手册》没有提供什么 RAM12和 RAM17的详细信息。
我目前的猜测是,RAM12建议使用等价测试来测试单位和双位 erros 的 ECC,RAM17建议使用不等价和等价测试来测试地址解码。
(Q1)这是正确的吗?
谢谢,致以诚挚的问候!
最大
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
TMS570LC4357的《安全手册》没有提供什么 RAM12和 RAM17的详细信息。
我目前的猜测是,RAM12建议使用等价测试来测试单位和双位 erros 的 ECC,RAM17建议使用不等价和等价测试来测试地址解码。
(Q1)这是正确的吗?
谢谢,致以诚挚的问候!
最大
您好,Max,
这适用于 RAM17:自检比较器
e2e.ti.com/.../tms570lc4357-when-does-ram17-diagnostic-signal-an-error-to-esm