This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:超低功耗和高效的建议输入开关检测。

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1089170/msp432e401y-suggest-input-switch-detection-in-ultra-low-power-and-efficient

部件号:MSP432E401Y

您好,

我们在3.2V电池上使用MCU。
我们使用GPIO中断通过按钮唤醒MCU。 因此,对于该活动的低边触发器中断,将使用。
我附上了引脚配置示意图。

请指导我们,

在这一原理图中,为了获得最佳性能,我们是否需要做些什么?
为电阻器和电容器选择的值是否正常?
此处是否首选活动高配置?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,MSP432E401具有内部上拉电阻器,大约20K,您可以保留电容器C1和R2,用于EDS保护,对于该值,我认为您只需将C1更改为1nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设备将位于嘈杂的工业区域,因此硬件以1nF测试,似乎较低,可能会被错误检测,考虑到嘈杂的环境,您能否回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,如果在嘈杂的环境中,我认为增加C1的值应该没问题。