Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT, ADS1278
主题中讨论的其他部件: ADS1278
我们在 使用IL715数字隔离器的隔离屏障的远端有一个ADS1278。 隔离器为跨越屏障的信号引入了大约10ns的延迟,因此在我们使用Blackfin处理器的现有设计中,我们通过屏障将串行时钟发送到ADC,然后将它与 串行数据线一起返回到处理器,以便延迟通过 时钟和数据的屏障相同。 由于供应问题,我们需要更换Blackfin。 我们有一个使用 TM4C1294KCPDT的相关系统,希望使用基于该设计的设计来取代基于Blackfin的后端。
“17.3 5高速时钟操作”模式看起来允许 主模式下的TIVA接受倾斜时钟,这将允许TIVA与隔离的ADC配合使用。 但是我看不出如何在实践中实际使用这种模式。 当然,这需要TIVA生成的主时钟输出和接收时钟输入,但似乎没有任何引脚与这些角色匹配。
高速时钟操作模式的实际作用是什么?我们如何使用它?