This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:PLL中的DCCGCTRL寄存器查询

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1091461/tms570lc4357-dccgctrl-register-query-in-pll

部件号:TMS570LC4357

您好,

在设置DCC1时尝试启用计数器时,通过将0xAh写入DCCGCTRL寄存器的DCC_ENA字段,它只读为0x5。  设置DCC1时禁用它,并读取为0x5。 而位字段应仅在计数器按照手册(附加快照)被禁用时才读取5。  请您 提供同样的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我们的专家在4月7日之前不在办公室。 请期待回复延迟。
    此外,请参阅此常见问题解答: software-dl.ti.com/.../index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然是弗兰克!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    将0xA编程到DCC ENA字段没有问题:

    DCC ENA只能在 特权模式(无用户模式)下编程。