This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:如何停止在CAN邮箱中重新传输消息

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1097410/tms570ls3137-how-to-stop-the-retransmission-of-messages-in-the-can-mailbox

部件号:TMS570LS3137

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

该消息设置为在CAN初始化时自动重新传输。 当CAN总线上发生断路/短路故障时,邮箱中的消息无法及时发送,导致消息数据过期,因此需要丢弃该消息。 如何停止来自此邮箱的数据传输,以便在CAN总线恢复时不发送过时的数据?

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS570上的CAN模块支持自动总线接通功能,这意味着CPU可以在DCAN进入总线断开状态并修复断路/短路后启动总线断开恢复序列。

    还原后,它不会重新传输邮件。  

    巴士停了吗?