This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:主控滤波:哪个外设位于哪个象限

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1097215/tms570lc4357-masterid-filtering-which-peripheral-is-in-which-quadrant

部件号:TMS570LC4357

各位专家,您好!

主架构配置的确切工作原理是什么?

1.检查表6-25中的芯片选择。 在这种情况下,PPP[1]
2. 在寄存器<strong2.95719463220453e-310PPS1MSTID_L或PPS1MSTID_H中设置Masterid筛选 如果正确理解描述,PPS1MSTID_L将为象限0和1设置主ID,并为象限2和3设置PPS1MSTID_L。

(Q1)如何确定哪些象限是PBIST,哪些是STC1?

谢谢,顺祝商祺!
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    从设备数据表中,PBIST和STC1映射到PPP[1]:

    PBIST:PBIST 使用两个象限:PPS1_QUAD0_MSTID和 PPS1_QUAD1_MSTID

    STC1:STC1使用一个象限:PPS1_QUAD2_MSTID