各位专家,您好!
《安全手册》建议测试TMS570LC4357各种IP的奇偶校验,ECC和保护机制。 我面临的问题是,我不确定哪个测试会导致中止,从而导致异常。
例如,诊断IOM5A建议检查IOMM的错误捕获。
(Q1)如果我理解正确写入已实现的地址,则应在IOMM寄存器和ESM 1.37 (如果已启用)中指示错误,而不是例外情况,因为技术参考手册的表2-2未将中止列为反应?
ECC和奇偶校验测试(例如RAM13和RAM12)会导致向ESM 2.7 和3.15 发出错误信号,从而导致软件在测试后需要重置ESM和nError (以及RAMERR位)。
我现在面临的问题是,《技术参考手册》将奇偶校验和ECC错误列为导致中止的条件。 但测试描述本身并未提及必须处理例外情况。
如果这将引发异常,则意味着在这段时间内运行此测试将在启动测试后首次运行测试时留下严重错误事件,因为我们将异常视为严重事件。
(Q2)那么,将故障注入ECC和奇偶校验是否会导致异常,还是这是指特定的ECC和Paritys? 如果是,是哪些?
谢谢,顺祝商祺!
Max Wittekind