Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他部件:EK-TM4C1294XL
您好,
我们正在尝试通过以太网对设备进行编程。
我们可以通过以太网端口与设备通信,没有任何问题。 当设备通过Ethrenet端口直接连接到计算机时,我们已使用以太网端口对设备进行了编程。 我们将该设备安装在一个拥有数千台设备的拥挤网络中 ,并且能够毫无问题地进行通信。
但是,当我们尝试使用LM Flash Programmer's Build 1613对其进行编程时。 按Program (程序)按钮,它将进入"Attempting to connect"(正在尝试连接),并将永远留在那里。
我只想重复一遍,当通过本地以太网端口直接连接到计算机时,我们可以对设备进行编程。 但是,我们已经看到,当直接连接到计算机时,仍需要几分钟时间才能发现设备。
以下是LM Flash编程器的快照;
我不认为这是与代码相关的问题,因为我们能够通过以太网端口直接连接到计算机进行编程。 但是,我共享调用远程编程模式时处理器经过的顺序;
//IntMasterDisable(); HWREG(NVIC_DIS0) = 0xFFFFFFFF; HWREG(NVIC_DIS1) = 0xFFFFFFFF; HWREG(NVIC_DIS2) = 0xFFFFFFFF; HWREG(NVIC_DIS3) = 0xFFFFFFFF; HWREG(NVIC_DIS4) = 0xFFFFFFFF; ROM_SysTickIntDisable(); ROM_SysTickDisable(); ROM_UpdateEMAC(sys_clock);
感谢大家的参与和帮助。
Regars,
Sahil