This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:外部看门狗电路重置

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1089823/tms570lc4357-external-watchdog-circuit-reset

部件号:TMS570LC4357

大家好,

你好! 我们 想知道将外部看门狗电路重置连接到 TMS570LC4357的热重置nRST是否正确。

客户 设计为nPRRST处的电压监视器和nRST处的外部看门狗。 请告诉我们 是正确还是最好将watch dog重置为nPRRST。
谢谢你。
此致,
乔纳森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我们的专家在4月7日之前不在办公室。 请期待回复延迟。
    此外,请参阅此常见问题解答: software-dl.ti.com/.../index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Jonathan:

    您可以将看门狗重置连接到nPORRST或nRST。 我没有推荐。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    问题:您认为将复位连接到nPORRST或nRST是相同的,但这两个复位的干预有何区别?

    谢谢你。

    此致。

    Christian Bacchetta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    nPORRST:开机重置或冷重置。nPORRST 初始化整个处理器, 包括CP14调试逻辑和APB调试逻辑。

    nRST:系统重置或警告重置。nRST初始化除调试逻辑之外的大多数处理器逻辑。