请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM2634-Q1 您好,
在数据表-SPRSP74–2022年3月- 在7.3 Power-On Hours (POH)中, 我们发现7.3 中描述的假定应用程序配置文件的声明为20kh。
您能否提供其背后的公式或Excel来估计不同T_Junction下X小时的预期寿命,例如TJ = 130°C,TJ = 135°C ... ?
巴西,
Bernhard