This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:是否使用由计时器中断调用的调度程序进行足够的诊断以满足诊断VIM5A和B?

Guru**** 2478285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1091348/tms570lc4357-is-using-a-scheduler-which-gets-called-by-timer-interrupt-enough-diagnostic-to-satisfy-diagnostic-vim5a-and-b

部件号:TMS570LC4357

各位专家,您好!

《安全手册》中列出了诊断VIM5A和B,建议在启动时和周期内测试VIM。
Safe TI库通过执行CCRM Lockstep Error Forcing Test (CCRM锁定步骤错误强制测试)触发ESM错误来实现此测试。

在我们的应用程序中,我们使用RTOS,它使用计数器通过中断调用调度程序。

(Q1)是否可以认为调度程序的中断足以满足VIM诊断?

谢谢,顺祝商祺!
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我们的专家在4月7日之前不在办公室。 请期待回复延迟。
    此外,请参阅此常见问题解答: software-dl.ti.com/.../index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    根据我的理解,RTOS调度程序不能用作模块功能的诊断和错误响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ:您好!

    因此我们需要一个定期触发的中断,该中断用于测试VIM是否仍按预期工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RTI有两个比较寄存器。 FreeRTOS使用比较0来生成系统刻度。 您可以使用其它比较寄存器来生成定期中断。