This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:诊断RST8:如果不使用软件重置,是否需要测试软件重置?

Guru**** 2470350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1098185/tms570lc4357-diagnostic-rst8-is-testing-the-software-reset-necessary-if-software-reset-is-not-used

部件号:TMS570LC4357

各位专家,您好!

《安全手册》中列出的RST8建议测试软件重置功能。 我们不使用软件重置功能。 我们使用的唯一热复位是,如果硬件检测到振荡器或PLL有问题。

(Q1)由于我们不使用软件重置功能,我想知道是否绝对有必要执行此测试?

谢谢,顺祝商祺!
最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max,

    如果未使用任何针脚或模块或其功能,则不需要对此针脚/模块或其功能进行诊断测试。