主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH
您好,
我使用LP AM243已有一段时间。 我已使用python UART脚本方法执行SoC初始化
加载程序,写入闪存等。我一直在尝试使用FLASH_IO和JTAG uniflash,我想我已经尝试过了
已覆盖SBL。 现在连接LP并从CCS加载程序会导致以下错误:
MAIN_Cortex_R5_0_0:在长度0x40的第0页0x0处写入内存块时出现问题:(错误-1065 @ 0x40)无法访问设备内存。 验证内存地址是否在有效内存中。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电源后重启板和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包9.6 .0.0.0172万)
MAIN_Cortex_R5_0_0:文件加载器:验证失败:目标写入0x0万失败
MAIN_Cortex_R5_0_0:Gel:文件:C:\Users\z0047ssh\workspace_v11\ospi_flash_io_am243X-LP_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang\Debug\ospi_flash_io_am243X-LP_r5fss0-0_norclang_out-arm-load.failed.
连接不同的LP时一切正常,因此这不是PC设置问题。 是否有任何方法可以"恢复出厂设置"整个控制器?
尝试使用UART python脚本不起作用。
或者这可能是不同的问题吗?
感谢您抽出宝贵的时间,祝您好运!
Dominik