主题中讨论的其他部件:TMS570LC4357
你(们)好
我们正在使用TMS570lc4357 评估板来设置PIL Simulink环境,它工作正常。 但是,我们希望进行任务配置,并且计时器设置在Simulink PIL环境中使用PMU进行任务配置。 完成执行后,性能分析信息始终读取为零。 如果 我们将设置从PMU更改为RTI,则工作正常,我们可以获得任务描述信息。 我们发现其中一个TI线程的PMU比RTI更准确,因此我们希望使用PMU而不是RTI来进行任务描述。 请注意,RTI时钟为75 MHz,PMU为150 MHz,即HCLK时钟。还有一个说明是更改除HCLK之外的PMU时钟源?