主题中讨论的其他部件: HALCOGEN
大家好,
我有一位使用 TMS570LC4357的客户,他们已经下载了要使用的示例代码。
他们闪烁的LED应用程序图像工作正常,但当他们尝试使用CAN或UART进行通信时,似乎存在问题。 他们的CAN在UART传输错误字符时无法传输任何内容。
您对此是否有任何指导或提示?
谢谢你。
此致,
Ernest
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我有一位使用 TMS570LC4357的客户,他们已经下载了要使用的示例代码。
他们闪烁的LED应用程序图像工作正常,但当他们尝试使用CAN或UART进行通信时,似乎存在问题。 他们的CAN在UART传输错误字符时无法传输任何内容。
您对此是否有任何指导或提示?
谢谢你。
此致,
Ernest
对于CAN通信,您的电路板是否具有CAN收发器?
这是使用中断模式进行CAN1和CAN 2通信的示例:
1.启用CAN驱动器:CAN1和CAN2

2.将CAN1配置为传输消息 , 并启用CAN1高级中断

将CAN2消息框1配置为接收,并启用CAN2高级中断

3. 在VIM中启用CAN中断:


4.生成代码
5.将以下代码复制到HL_sys_main.c并进行测试: