Thread:sysconfig中讨论的其它部件
您好,
我正在尝试使用syscfg配置工具修改SDK 8.2 .0.28 的示例部分中的程序"FSI_loop_interrupti_am263x-cc_r5fs0-0_nortos_ti-arm-clang"。 我尝试将FSI通道0映射到FSI通道2,并将Tx/Rx通道2连接到'AM263x控制卡硬件用户指南'的接头J6。 这一点没有问题。 我可以在开始时'处理'发射器上FSI通道的冲洗模式。 但是,我再也不会遇到任何中断...
无需从Example文件夹进行任何修改即可使用该程序。 我尝试为FSI通道2配置中断,但我不清楚需要知道什么。 我不理解中断横杠和FSI通道号的相关性...
问:我需要在syscfg工具的INT XBAR TI驱动程序部分配置什么才能实现此功能?
我确实修改了main调用的功能"FSI_LOUNLOG_MAIN (NULL)",以适应信道2,而不是针对FSI的0。 但是,此修改的示例所需的中断配置对我来说仍然是一个谜。
Markus