This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:此CPU使用F021 API的哪种类型?

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1101003/tms570lc4357-which-flavor-of-f021-api-do-i-use-for-this-cpu

部件号:TMS570LC4357

我没有看到R5的F021库?    

4357是否使用R4滑槽?

我们使用的是带FPU的be。    

(如果我之前问过这个问题,很抱歉)

此致,

Mark Samarin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

     F021_API_CortexR4_BE_L2FMC_V3D16_NDS.lib用于R5器件:TMS570LC43x