This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求

Guru**** 1712740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A14
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1124091/requirement-for-ldo

主题中讨论的其他器件:TPS7A14

大家好、

请帮助我们 选择 TI 的 LDO。 我们的要求是这样的。

O/P 电压-0.9V

O/P 电流- 500mA

I/P 电压范围-1V-5V

其他特性-高效率、低噪声

谢谢、此致、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chathana、

    在  这里、我认为我们全新的 TPS7A14 www.ti.com/.../TPS7A14是最佳选择。 它具有1A 的输出电流、噪声极低、如果 Vin-Vout>100mV、Vdo 为70mV。

    其他一些选项包括:

    TPS7A11 -更低的 Iq、 TLV755P -更多封装选项、 LP5912 -具有电源正常指示。

    我希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    -Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢 您的建议!