您好、
我目前正在尝试弄清楚是否可以使用 Lauterbach (Powertrace 3、Power Debug Pro 和预处理器自动对焦2)使用仅使用4 (或8)个数据引脚的自定义连接器来跟踪 TMS570LC4357。 从所有公共信息来看、似乎这不应该是任何问题、但 Lauterbach 工具指出:
"警告:跟踪测试失败:跟踪控制引脚不工作
警告:引脚 TP0连接 至 GND
警告:引脚 TP1连接 至 GND
警告:引脚 TP2连接 至 GND
警告:引脚 TP3连接 至 GND
警告:跟踪测试失败:引脚连接错误
跟踪测试失败。
调试端口失败"
使用万用表检查 Datapins 时、它们确实会显示电压值、因此它们看起来不接地。
此主题:
表示 ETM 数据引脚0-7不需要进行专门配置、这就是我一直在尝试找出缺失的内容的原因。
我们的目标是构建定制的内部适配器、使用4或8个数据引脚将配备 TMS570LC4357的定制硬件连接到 Lauterbach 硬件。
即使将 Lauterbach 配置为仅使用4个数据引脚作为其端口尺寸、使用 MIPI-60端口将 TMS570LC4357评估板连接到 Lauterbach 也是一种魅力。
提前感谢、
Alex