This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:SafeTI 诊断库

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1121891/tms570ls3137-safeti-diagnostic-library

器件型号:TMS570LS3137

您好,

我安装  了2.4.0_LDRA_Lless 软件的安全 TI Hercules 诊断库版本、并在 doc 文件夹中找到报告、但报告的版本与软件版本不一致。

您能解释一下这两个版本之间的关系吗、如下图所示?

在源代码 版本  2.4.0_LDRA_Lless 中。

或者是否有可供下载的新版本报告?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一 个可追溯性矩阵 版本:2.3.2。  

    是否可以提供与代码版本?一致的报告

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhanghong、

    这些文档位于何处? 我没有安装用于 LS31x 的 CSP。 我刚刚检查了 LC43x 的 CSP、安装文件夹包含多个测试报告:

    所有这些报告均基于 SDL 2.4.0。  

    我将于明天下载适用于 LS31x 的 CSP 并为您进行检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我看到了相同的结果。 您需要使用 LDRA 对新编译器中的代码运行覆盖测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我提供测试完成情况的报告? 我没有 LDRA 软件、因此无法对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhanghong、

    我没有在 LS31x 上对 SDL 2.4.0进行覆盖测试。 CSP 封装中的测试报告就是我们拥有的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    TI 是否能够更新 LS31x 2.4.0版的测试报告 ?

    毕竟 、TI 的最初目的是帮助使用 SafeTI Hercules 诊断库的客户遵守功能安全标准。

    SafeTI Hercules 诊断库兼容支持包(CSP)的报告 现已提供、对我们没有帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="524341" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1121891/tms570ls3137-safeti-diagnostic-library/4164225#4164225"] TI 是否能够更新 LS31x 版本2.4.0[ ?引用 LS31x?]

    不、我们没有更新测试报告的计划。