Thread 中讨论的其他器件:SysConfig
您好!
我有兴趣在一组基于 MSP432E4xx 的节点上实现某种形式的 PTP、理想情况下运行 TIRTOS 和完整的 TCP/IP nw 堆栈。
我想知道自从上次提出这个问题以来、PTP 驱动程序支持和/或示例代码的开发是否有任何进展。
谢谢
Jim
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有兴趣在一组基于 MSP432E4xx 的节点上实现某种形式的 PTP、理想情况下运行 TIRTOS 和完整的 TCP/IP nw 堆栈。
我想知道自从上次提出这个问题以来、PTP 驱动程序支持和/或示例代码的开发是否有任何进展。
谢谢
Jim
您好!
我希望在 MSP432E 上实现 PTP 节点、但迄今为止、我对如何实现该节点的了解非常少。 在 Wikipedia 和参考手册的"15.3.6 IEEE 1588和高级时间戳功能"部分之间、我得到了基本的想法、但也有更多的问题而不是答案!
到目前为止、我已经在432 Launchpad 上使用 TIRTOS 实现了一些以太网项目。 只需单击 SysConfig 工具中的几项即可配置网络堆栈和 EMAC、并根据需要使用 RTOS 任务。 用户不需要低级活动! 参考手册提到了 PTP 所需的各种 EMAC 寄存器-在 TIRTOS 处理其他网络活动时、我可以根据需要访问这些寄存器吗?
我猜我需要一个任务来订阅 PTP UDP 消息、然后该任务可以执行诸如读取寄存器之类的操作来获取传入消息的时间戳。 这是正确的吗?
是否有任何其他处理器的 PTP 示例、我可能会在其中获得一些提示? 或其他有关 PTP 的文章?
我想知道 TI 在432发布时是如何测试 PTP 支持的?
谢谢
Jim
嗨、Jim、
从 MSP432E4的角度来看、我们没有我知道的任何配套资料、也没有在 TM4C129的相关器件上提供。 我确实看到几年前另一位社区成员发布了 TM4C129的准系统实施方案、您可以将其用作指南。 请注意、TM4C 具有与 MSP432E4器件完全不同的软件 SDK。