请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 大家好、我将更改引导加载程序应用的主应用程序的起始地址、并使用编译器加载代码、但红色 LED 亮起。 我想我需要更改矢量偏移值、但我找不到任何相关信息。 您能帮我解决这个问题吗?
/* */
/*----------------------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN (0) */
/* USER CODE END */
/*----------------------------------------------------------------------------*/
/* Linker Settings */
--retain="*(.intvecs)"
/* USER CODE BEGIN (1) */
/* USER CODE END */
/*----------------------------------------------------------------------------*/
/* Memory Map */
MEMORY
{
/* USER CODE BEGIN (2) */
FLASH_BOOTLOADER (RX) : origin=0x00000020 length=0x0017FFE0
VECTORS (X) : origin=0x00180000 length=0x00000020
FLASH_APPLICATION (RX) : origin=0x00180020 length=0x0017FFE0
STACKS (RW) : origin=0x08000000 length=0x00001500
RAM (RW) : origin=0x08001500 length=0x0003EB00
/* USER CODE END */
}
/* USER CODE BEGIN (3) */
/* USER CODE END */
/*----------------------------------------------------------------------------*/
/* Section Configuration */
SECTIONS
{
/* USER CODE BEGIN (4) */
.intvecs : {} > VECTORS
.text : {} > FLASH_APPLICATION
.const : {} > FLASH_APPLICATION
.cinit : {} > FLASH_APPLICATION
.pinit : {} > FLASH_APPLICATION
.bss : {} > RAM
.data : {} > RAM
.sysmem : {} > RAM
/* USER CODE END */
}
/* USER CODE BEGIN (5) */
/* USER CODE END */
/*----------------------------------------------------------------------------*/
/* Misc */
/* USER CODE BEGIN (6) */
/* USER CODE END */
/*----------------------------------------------------------------------------*/