This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:片上临时器件的完整描述

Guru**** 2770655 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432, AM2431, AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1121019/am2434-full-description-of-perpheral-devices-on-chip

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:AM2432AM2431

您好!

在我们的办公室中、有人想设计一款可能与使用 AM2434或更小的 AM2432或 AM2431器件匹配的产品。 这是一个非常早期的设计开发阶段,有很多机会决定反对它...但我已经在思考软件问题。

由于这是我第一次接触 Sitara、我可能错过了该芯片系列的早期成员提供的一些信息:我注意到、芯片上的每个外设都通过 PC 上的供应商 ID 和器件 ID (如 PCI-Bus)告知其类型。 非常好、实施 Linux 搜索必要的驱动程序非常容易。 但是、对于该产品、裸机类型的软件可能会更好地满足要求。

目前、我在数据表和手册中没有找到该芯片所有外设的说明。 这里的确切含义是:准确描述寄存器每一位的含义、对功能的真正深入描述、以便像我这样的人能够为它们创建自己的自适应驱动程序。

在何处查找此信息?

谢谢!

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    我们很高兴听到您正在考虑将 AM243x 作为解决方案。 我强烈建议采取这种行动。

    我们 AM243x 技术参考手册文档的目标是使客户能够针对给定的外设/接口进行全面开发、而无需高级驱动程序(例如裸机开发)。 寄存器说明可在每个模块章节的最后一部分中找到。 我在下面提供了一些示例屏幕截图。 如果您正在查找的信息、尤其是您找不到的信息、请进行跟进。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zackary、您好!

    感谢您的详细答复。

    但我仍然错过了一些东西。 当然,我的问题是完全可能的,因为我的大脑受到了一些封锁,而且看不到提供所需信息的位置:

    让我以"spruim2c.pdf"中的第12.2.1章为例。 本章介绍以太网端口。 我找到了前面提到的所有寄存器的描述、从12.2.1.6章开始。 看起来非常好。 我相信我会成功地使以太网接口正常工作。

    文本中有许多语句表示已准备好发送的数据将在 FIFO 之前传送到以太网端口、接收的数据将在另一个 FIFO 中呈现。 在存储器中的何处查找数据/ FIFO 结构? 如果我成功地汇编了一个数据包、该数据包应通过以太网线传输到我的主机、如何处理存储器中的数据、将其提升到交换机处理的缓冲区、等等、直到数据到达物理层?

    另一个例子是 USB 端口:在第6938页12.2.4.5章的语句是:"此 TRM 中没有提供有关 USB 控制器寄存器的详细信息。 应使用现有的 Linux 或 RTOS 驱动程序以实现正确的 USB 操作。 "

    好的、当然、我可以分析 Linux USB 驱动程序。 但这将需要大量时间。 那么、在哪里可以找到此 USB 外设的详细硬件说明?

    非常感谢!

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martin、

    不用客气! 我们希望帮助我们做到这一点。

    您能否为这些 CPSW/以太网和 USB 问题创建新主题? 新问题与原始主题中提到的问题不同。 新主题帖将允许我们联系必要的主题专家以查找解决方案、并在其他工程师可能遇到类似问题时提供更好的搜索能力。 谢谢!

    此致、

    Zackary Fleenor