大家好:
在 TRM 中、我发现 GCLK 是 CPU 时钟、HCLK 是系统时钟。 但是、哪个时钟源用于 CPU 指令?
在我看来、GCLK 用于 CPU 指令。
祝你万事如意
锂离子电池
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好:
在 TRM 中、我发现 GCLK 是 CPU 时钟、HCLK 是系统时钟。 但是、哪个时钟源用于 CPU 指令?
在我看来、GCLK 用于 CPU 指令。
祝你万事如意
锂离子电池
感谢 QJ。
如果我理解您的回答是正确的,当我减小 HCLK 时、PFU 获得指令所需的时间将会更长。 在这种情况下、CPU 指令也将同时缓慢执行。
在我的应用中、我想增加 VCLK3的频率。 这个时钟源用于 EMIF 总线。 但是、如果我将频率从75MHz 更改为100HMHZ、则 HCLK 将为100MHz、并且会导致"HCLK 分频器 abd VCLK3分频器"。
我的问题是 、如果我降低 HCLK 的频率、这会导致 CPU 执行指令的时间更长?μ s