This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Pbist

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1118949/tms570lc4357-pbist

器件型号:TMS570LC4357

王工您好:μ A

    tms570进行pbist自检,完成后需要进行ram重新初始化吗?如果需要的话,需要重新初始化哪些ram?谢谢。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mingxi、

    [引用 userid="507609" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm -based microcontrollers/f/arm based microcontrollers-forume/1118949/tms570lc4357-pbist"] tms570进行pbist自检,完成后需要进行ram重新初始化吗?μ

    是的、 TI 建议在自动初始化之前在 SRAM 上执行 PBIST 例程。   

    [如果需要的话,需要重新初始化哪些ram?userid="507609" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm based microcontrollers-forume/1118949/tms570lc4357-pbist"]μ s

    您已对其执行 PBIST 的 RAM 组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王工:μ A

        我看HL c里面,reset后需要初始化L2RAM,来避免ECC错误。sys_startup.k Ω poweron_k Ω

        我想问一下,如果不执行 ć_memInit_()的话,一定会产生ECC错误吗?如果产生了,在ESM的GROUP几能监控到呢?ć

    案例 POWERON_RESET:
    /*初始化 L2RAM 以避免在上电后立即出现 ECC 错误*/
    memInit_();

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [的话,一定会产生ECC错误吗?userid="507609" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm based-microcontrollers-forum/1118949/tms570lc4357-pbist/4149502#4149502"]如果不执行 ć_memInit_()ć

    如果有ECC问题,一定会被检测到。μ A

    [如果产生了,在ESM的GROUP几能监控到呢?引脚 userid="507609" URL"~μ C/support/microcontrollers/arm-based microcontrollers-group/arm-based microcontrollers/f/arm-based microcontrollers-forum/1118949/tms570lc4357-pbist/4149502#4149502"]μ s[/quot]

    可以检测到。具体是哪个ESM 组,要看情况。有可能是EPC ESM1.4,或2.21。 你得到的是什么?μ A