请帮助建议收发 器 EVM 板 连接 上述 EVM 的 CAN 端口、以使用充电器发送和接收器命令。
还建议收发 器板连接 上面 EVM 的 GPIOA 引脚、以获取 用于 驱动继电器线圈(或 FET)的输入开关信号和输出。
非常感谢。
Sanon
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请帮助建议收发 器 EVM 板 连接 上述 EVM 的 CAN 端口、以使用充电器发送和接收器命令。
还建议收发 器板连接 上面 EVM 的 GPIOA 引脚、以获取 用于 驱动继电器线圈(或 FET)的输入开关信号和输出。
非常感谢。
Sanon
您好、Sanon、
市场上有许多 CAN 收发器适配器。
您还可以为 CAN 和 GIO 设计自己的电路板。
您好、Sanon、
GIO 信号会路由到接头(J4、J5、J8)、因此您可以将这些信号连接到开关或磁性元件。 无需收发器。
如果开关或磁性元件需要更高的电压电平、例如5V、则必须在 GIO MCU 和开关之间添加电平转换器。
您好、Sanon、
默认情况下、Launchpad 由 USB 供电。 它具有用于外部5V 直流输入的电源连接器的封装。
请从 TI.com 查找合适的电源稳压器: