This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:PC 跟踪

Guru**** 2455450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1117102/tms570lc4357-pc-trace

器件型号:TMS570LC4357

王工您好:μ A

    570可以使用trace功能吗?为啥我们的CCS的tools下没有Tools >硬件
跟踪分析器> PC Trace呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否已将跟踪分析器连接到器件的 ETM 和 JTAG 端口?   CCS 支持 XDS560v2 PRO TRACE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王工:μ A

        我们用的XDS100V3,显示如下,是不是此仿真器没有trace功能,我们用XDS560才行。μ A

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xds100v3不支持 ETM 跟踪。