This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:FreeRTOS 应用程序中的引导加载程序更改

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1117596/tms570lc4357-bootloader-changes-in-case-of-freertos-application

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们有一个完美运行的引导加载程序和应用程序。 我正在努力将我们的应用程序迁移到 FreeRTOS 平台。

1.我应该也将引导加载程序移动到 FreeRTOS 平台、还是 不需要?

2.如果我将引导加载程序移动或不将引导加载程序移动到 FreeRTOS 平台、是否会出现任何问题?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakti、

    引导加载程序的主要目的是通过 CAN 和 UART 等更方便的接口加载固件。 当您为 MCU 加电或复位时、引导加载程序会检查是否存在上载请求。 如果有、它将上传新固件并将其刻录到闪存中。  否则、它将开始运行您加载的最后一个固件。

    我更喜欢裸机引导加载程序、并在 应用程序固件中使用 FreeRTOS。 但也可以在引导加载程序中使用 FreeRTOS。