Other Parts Discussed in Thread: AM2431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2432 主题中讨论的其他器件:SK-AM64、 AM2431
大家好、
我的客户对 LPDDR4有疑问。
- 关于 LPDDR4接口上的 DDR0_CAL0终端。
在 AM64x/AM243x DDR 电路板设计和布局指南(SPRACU5)的图3-1和 SK-AM64电路板原理图中、240ohm+/-1%电阻 器连接到 DDR0_CAL0引脚。
但 AM2431数据表中没有提及 DDR0_CAL0。
μ 240Ω 值要求的要求有多高?
我们希望使用220 Ω+22 Ω 寄存器(E6系列)而不是240 Ω(E24系列)。
此致、
Mari Tsunoda