This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:电源监控器

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1116609/tms570lc4357-power-monitor

器件型号:TMS570LC4357

王工:μ A

    tms570有监控外部电压(VCC和VCC)的模块吗?,比如VCCIO如果低于3V,程序能检测到吗?μ A

    运行条件
   –内核电源电压(VCC):1.14V 至1.32V
   –I/O 电源电压(VCCIO):3.0至3.6V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mingxi、

    该器件具有一个名为 VMON 的模块。 VMON 不能替代或消除对外部电压监控器的需求。 数据表中也明确说明了这一点。 如您所述、VMON 的电压监控阈值相当严重、甚至高于绝对最大规格。