This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:辐射测试

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, LAUNCHXL2-570LC43, TMS570LC4357-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1114979/tms570lc4357-ep-radiation-test

器件型号:TMS570LC4357-EP
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357LAUNCHXL2-570LC43TMS570LC4357-SEP

您好!

是否可以获得测试报告的详细信息?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    我不确定我们是否会披露辐射测试报告。 但我将为您进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    -EP (增强型产品):我们没有 EP 器件的辐射测试。  

    -SEP (航空航天): 执行辐射测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、QJ Wang、

    很抱歉 我出错了。  MCU 是使用 launchxl2-570LC43的 TMS570LC4357。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    Launchpad 上使用的器件是汽车级器件、但不是-EP 和-SEP 器件。  

    EP 器件支持~55至125度的扩展温度范围。

    BTW、TMS570LC4357-SEP 尚未发布。